Vêtement de travail chauffant : travailler en hiver

Tout savoir sur les vêtements de travail chauffants : une solution pour le travail par temps froid

Le Code du travail impose à l'employeur de maintenir, en toute saison, une température adaptée à l'activité des travailleurs (article R. 4223-13), y compris pour les postes exposés au froid ou aux intempéries, en intérieur comme en extérieur (article R. 4225-1). Cette obligation générale de prévention, qui s'ajoute à l'article L. 4121-1 du Code du travail, implique notamment de fournir des équipements de travail appropriés lorsque l'activité expose durablement au froid.

Un vêtement chauffant professionnel apporte une réponse concrète à cette problématique dans un usage professionnel : il limite la sensation de froid, réduit la fatigue liée aux basses températures et participe au maintien de la vigilance et de la dextérité au poste. Encore faut-il bien comprendre ce que recouvre cette appellation, quels équipements sont concernés et dans quels cas ils sont réellement pertinents.

Besoin d’aide pour choisir vos vêtements chauffants ?

Nos experts vous accompagnent pour sélectionner les équipements les plus adaptés à vos contraintes terrain.

1 Définition

Qu'est-ce qu'un vêtement de travail chauffant ?

Un vêtement de travail chauffant est un équipement doté de panneaux chauffants qui font office de système de chauffe intégré, le plus souvent alimenté par une batterie, qui diffuse de la chaleur au contact du corps. Contrairement à un vêtement simplement isolant, il ne se contente pas de conserver la chaleur corporelle : il produit de la chaleur constante, ce qui permet de maintenir un niveau de confort thermique même lors d’expositions prolongées au froid.

Le principe technique repose généralement sur des résistances ou fibres chauffantes intégrées au textile et réparties sur des zones clés (dos, poitrine, mains) permettant une répartition optimale de la chaleur. Le niveau d'intensité (c'est-à-dire, le niveau de chaleur) peut être piloté par un boîtier, un bouton ou une télécommande, en fonction du modèle. L’objectif est clair : réduire la sensation de froid, limiter la fatigue liée aux basses températures et favoriser le maintien de la dextérité et de la concentration au poste.

Un vêtement chauffant n’a pas vocation à remplacer les mesures de prévention collective. Il vient en complément d’une organisation adaptée du travail, de pauses au chaud régulières, et du choix d’équipements compatibles avec les contraintes du poste.

Dans quels cas sont-ils utiles ?

Les vêtements de travail chauffants sont particulièrement pertinents dans les situations suivantes :

  • travail en extérieur en période hivernale (BTP, travaux publics, espaces verts, agriculture),
  • environnements froids ou réfrigérés (entrepôts logistiques ou usines sans chauffage, agroalimentaire),
  • postes peu mobiles ou statiques, le corps produisant moins de chaleur naturellement (surveillance, manutention légère, postes de contrôle).

Ils permettent de limiter l’inconfort thermique au travail, de réduire la fatigue liée au froid et de préserver la dextérité, notamment au niveau des mains. En automne, comme en hiver ou lors des vagues de froid, ces EPI (équipements de protection individuelle) contribuent donc à la sécurité des collaborateurs.

2 EPI concernés

Quels vêtements chauffants pour travailler en hiver ?

Les vêtements chauffants couvrent aujourd’hui plusieurs formats, du vêtement principal à l’accessoire ciblé. Le bon choix dépend de la zone du corps à protéger, du niveau d’activité physique, de la durée d’exposition au froid et de la compatibilité avec les autres équipements portés. Plusieurs marques existent, mais nos experts ont notamment fait le choix des marques G-Heat et PIP dans notre collection Automne/Hiver.

Les vêtements chauffants

  • Veste chauffante : en plus de protéger de la pluie, elle couvre le torse et le dos et permet une diffusion homogène de la chaleur. Elle est souvent privilégiée pour le travail extérieur prolongé par temps froid. Certains modèles haute-visibilité permettent d'être vus, lorsque la nuit se couche plus tôt.
  • Gilet de travail chauffant : plus léger et souvent porté en sous-couche ou par-dessus une tenue existante, il convient bien lorsque la mobilité des bras doit rester maximale.

Les accessoires chauffants

  • Gants de travail chauffants : particulièrement utiles pour préserver la dextérité et la sensibilité des mains, zone très exposée au froid.
  • Chaussettes ou semelles chauffantes : elles limitent la perte de chaleur par les pieds, notamment en position statique prolongée.
  • Tour de cou ou cagoule chauffante : ils protègent la nuque et le visage, zones sensibles lors d’une exposition prolongée au vent et au froid.

Point de vigilance

Un vêtement chauffant doit toujours être choisi en tenant compte de son autonomie de batterie, de sa compatibilité avec le reste des EPI et de ses conditions d’entretien (lavage, étanchéité du boîtier). Un équipement performant mais peu autonome ou incompatible avec un harnais ou une tenue HV risque d’être peu porté, donc peu utile en pratique.

3 Prévention

Pourquoi intégrer des vêtements chauffants dans sa démarche de prévention ?

Les vêtements chauffants ne constituent pas une réponse isolée au risque froid au travail, mais ils peuvent jouer un rôle concret dans une stratégie de prévention bien construite. En améliorant le confort du salarié, ils favorisent l’acceptation du port des équipements et réduisent certaines conséquences immédiates du froid : perte de dextérité, fatigue, baisse de vigilance ou raideurs musculaires.

Ils sont particulièrement intéressants lorsque l’entreprise cherche une solution simple à déployer, facile à porter et compatible avec des environnements opérationnels variés, y compris en extérieur. Leur intérêt est donc à la fois pratique et organisationnel.

Confort thermique
Ils réduisent la sensation de froid et améliorent les conditions de travail au quotidien.
Acceptabilité des EPI
Un utilisateur moins gêné par le froid porte plus facilement ses équipements sur la durée.
Autonomie et praticité
Batteries rechargeables et niveaux de chauffe réglables permettent un usage simple sur toute une journée.

Besoin d’accompagnement dans le choix de vos vêtements chauffants ?

Nos experts vous aide à identifier les équipements adaptés à votre activité, à vos contraintes terrain et à votre démarche globale de prévention des risques liés au froid pour acheter le bon produit.   .

Besoin d'aide ? Nos conseillers vous écoutent !
 

FAQ sur les vêtements de travail chauffants

Vous avez d’autres questions ? Consultez notre FAQ complète sur les vêtements chauffants.

Quels sont les métiers et secteurs concernés par les vêtements de travail chauffants ? Populaire

Les vêtements chauffants concernent principalement les métiers exposés au froid, en extérieur ou en environnement réfrigéré : BTP, travaux publics, logistique, agroalimentaire, agriculture, espaces verts, sécurité ou encore certains métiers de production en chambre froide.

Ils sont également utiles pour les postes peu mobiles, où le corps produit moins de chaleur naturellement au cours de la journée.

Comment fonctionne un vêtement de travail chauffant ? Populaire

La plupart des vêtements chauffants fonctionnent grâce à des résistances ou fibres chauffantes intégrées au textile, alimentées par une batterie rechargeable. Un boîtier de contrôle permet généralement de choisir entre plusieurs niveaux d’intensité selon les besoins.

Quelle est l’autonomie d’un vêtement chauffant ?

L’autonomie dépend du modèle, de la capacité de la batterie et du niveau de chauffe utilisé. En pratique, elle peut varier de quelques heures à une journée complète sur les niveaux les plus bas. La plupart des batteries sont rechargeables et peuvent être remplacées pour prolonger l’usage sur la journée.

Les vêtements chauffants remplacent-ils les autres mesures de prévention contre le froid ?

Non. Ils constituent un complément utile, mais ne remplacent ni l’organisation du travail, ni les pauses au chaud, ni l’adaptation des horaires ou des postes. Leur efficacité est maximale lorsqu’ils s’intègrent dans une démarche globale de prévention du risque froid.