Cas client : découvrez comment Rubix accompagne ses clients

Cas clients

Découvrez comment Rubix accompagne ses clients

Gain de productivité, réduction des coûts ou encore sécurité pour vos collaborateurs : nos équipes sont là pour vous accompagner, quel que soit votre besoin.

Découvrez nos cas clients
1 Productivité

Gain de productivité : être plus efficace au quotidien

Il est toujours possible de faire mieux. Pour vous assurer des gains de productivité, nos équipes vous accompagnent.

Usinage de pièces

Un spécialiste de la conception de matériels agricoles et BTP cherchait à augmenter la productivité de l'usinage de pièces mécano-soudées, réalisé manuellement en plusieurs étapes.

Notre solution : l'un de nos commerciaux, accompagné d'un expert Usinage Rubix, a permis la mise en place d'un centre d'usinage 4 axes, réalisant l'ensemble des opérations en une seule étape.

Résultat pour notre client : sa productivité a été multipliée par 4, passant de 1 pièce par jour à 4 pièces par jour, avec une amélioration significative de la qualité dimensionnelle et de la répétabilité.

20% de vitesse de production

Une conserverie équipée d'effeuilleuse à maïs cherchait à réduire les coûts liés au remplacement annuel des rouleaux d'effeuilleuses, à la maintenance longue et à la forte consommation d'eau.

Notre solution : notre agence de Latresne a pu accompagner notre client dans un choix plus intelligent de matière PU, qui a ensuite été installé par un partenaire spécialisé.

Résultat pour notre client : en plus d'une économie de 40% sur deux ans liée notamment à la durée de vie des rouleaux qui a doublé, la vitesse de production a été augmentée de plus de 20%.

Relance d'une centrale à béton

Une centrale à béton avec un chantier de 14 camions était à l'arrêt, suite à la casse du motoréducteur principal. Il fallait donc remplacer ce motoréducteur en panne le plus rapidement possible, alors même qu'il n'était plus fabriqué par le fabricant initial.

Notre solution : averti à 18h, notre Centre d'Expertise Systèmes a identifié une solution adéquate, n'entraînant pas de modifications de la chaine de production. Ce motoréducteur de plus de 500kg a été assemblé dans les ateliers, puis livré en taxi, pour une remise en marche de l'installation à 10h le lendemain.

Résultat pour notre client : un temps d'arrêt limité à 16h et des gains de productivité estimés à 14 000€.

2 Réduction des coûts

Réduction des coûts : acheter mieux, moins cher

Nous créons de la valeur, pour vous ! En analysant et optimisant vos processus d'approvisionnement, en vous permettant de réparer plutôt que remplacer, en vous proposant d'autres marques... Nos équipes sont là pour vous aider à réduire vos coûts, au quotidien.

De 8€ à 5,68€ par paire de gants

Un leader mondial de la boisson, consommant 49 000 paires de gants par an cherchait à réduire les coûts de ces équipements de protection tout en maintenant le niveau de qualité requis.

Notre solution : une collaboration quadripartite, entre le client, l'Insite, l'Expert EPI et le KAM ont permis de trouver une équivalence en marque partenaire. Ceux-ci ont été déployés sur plusieurs sites.

Résultat pour notre client : une économie de 113 000€, avec un coût unitaire réduire de 8€ à 5,68€, soit une baisse de 29%.

Economie d'énergie... mais pas que !

Un site industriel était équipé de 9 garnitures mécaniques sur pompe process, avec un circuit d'eau en boucle ouverte consommant 3L/min par garniture 24H/jour. Il cherchait à réduire la consommation excessive d'eau liée au refroidissement et à la lubrification des garnitures mécaniques.

Notre solution : notre agence de Rennes a accompagné la mise en place d'un pot de lubrification et refroidissement en boucle fermée (160ml/mois/garniture). Nous avons aussi assisté le client dans son dossier d'aide gouvernementale.

Résultat pour notre client : en plus d'une réduction de 7 777m3 d'eau par an et d'une économie de 8 000€, le site industriel a pu obtenir une aide gouvernementale de 22 468€.

Des économies pour d'autres projets

Un acteur majeur du conditionnement, dont le département maintenance travaillait avec des plateaux d'établis très usés, voulait remettre en état les établis de travail en respectant un budget accordé pour le remplacement complet.

Notre solution : l'analyse atelier de nos experts a révélé que les châssis étaient en bon état. Il était donc possible de ne remplacer que les plateaux.

Résultat pour notre client : Un gain de 44 000€ par rapport au budget initial a été réinjecté dans d'autres projets, et les collaborateurs travaillent maintenant avec des établis de meilleure qualité.

3 Sécurité

Sécurité de collaborateurs : protéger, au quotidien

Protéger, aménager, anticiper : la sécurité de vos collaborateurs est un enjeu majeur. Nos équipes vous aident à qualifier, sélectionner et déployer des solutions adaptées à vos besoins et risques.

24 systèmes ADFLO

Un site industriel finistérien cherchait à vérifier l'état de ses EPI, tout en assurant la traçabilité et la conformité de ses EPI de catégorie 3. Les collaborateurs étaient équipés de 24 cagoules et moteurs ADFLO de 3M.

Notre solution : nos équipes ont mis a disposition de notre client un outil complet, permettant d'assurer la traçabilité et la conformité de ces EPI. Les cagoules et moteurs ont aussi été vérifiés, ce qui a permis de découvrir que deux ensembles ADFLO étaient hors-services.

Résultat pour notre client : ses EPI sont vérifiés et conformes, permettant à ses utilisateurs d'être en sécurité. Le client a aussi un outil simple pour suivre la maintenance de ses équipements de protection individuelle !

Gants trop poreux

Un fabricant de composants pour les centrales nucléaires et l'industrie navale utilisait des gants en atelier générant un coût important, d'autant plus que ces protections étaient trop poreuses.

Notre solution : suite à l'analyse des besoins et des riques pour ces activités, nos équipes ont pu proposer une alternative auprès de nos marques partenaires. Ces gants se sont avérés être à la fois moins chers et plus résistants à la coupure. Après ces tests, notre client a donc changé de marque de gants.

Résultat pour notre client : en plus d'économiser plus de 20 000€ par an, les collaborateurs de cette entreprise sont mieux protégés.

Un besoin ? Nous sommes là !

Rubix vous aide à identifier les solutions pour augmenter votre productivité, diminuer vos coûts ou améliorer la sécurité de vos équipes !

Besoin d'aide ? Nos conseillers vous écoutent !